This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913CEVM-656:TPS22913C

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599896/tps22913cevm-656-tps22913c

器件型号:TPS22913CEVM-656

我的问题是、电路 U22中特定 TPS22913C 的故障率较高。 我模拟了输入电压快速下降的情况、就像电源被移除一样、 我认为 输出电容器太大、反向电流在保护电路启动前超过2.5A。 级联两个器件可能没有帮助。

器件是否可以被反向电流破坏?
Inline image
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您在这里提问、我有一些问题可以更好地了解您的情况。

    您的以下工作参数是什么?

    输入电压

    输入电容

    输出电阻(或输出电流)

    当您说"关断压摆率仅为6.6us"时、您意味着输出电压在6.6us 内从~90%下降到~10%(TF)吗?

    您能否发布下降时间的示波器截图?

    看起来您曾尝试过发布图像、但未显示图像。 我发现、如果您使用" RTF 格式"选项、然后选择"添加文件"、它就可以正常工作。

    最棒的

    Nick