This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:I2C 检测上的自动电流限制设置

Guru**** 2813945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597023/bq24190-auto-current-limit-setting-on-i2c-detection

器件型号:BQ24190

您好的团队,

 我的客户 VVDN 在 Bq24190中有一个查询  

假设我们在外部已将输入电流限制选择为2.5A、在系统上电时、默认输入电流限制寄存器值为0.1A。

 

在这种情况下、如果我们将此器件与 CDP/DCP 类型的主机连接、BQ24190是否会将输入电流限制为100mA 或检测到主机类型、并自动将寄存器设置(无 I2C 主接口)重新配置为高电流模式(例如3A)?

 

因为我们的电路板需要更大的瓦特功率来启动处理器以启动 I2C 主接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shreenidhi、

    发生适配器插件事件时、bq24190将执行 USB D+/D-检测例程并相应地设置输入电流限制。 如果器件检测到 DCP 或 CDP 类型端口、则会自动将输入电流限制设置为1.5A。 这是在主机不向器件发送 I2C 命令的情况下完成的。 检测完成后、主机可以根据需要通过 I2C 更改输入电流限制。

    使用的输入电流将是 I2C 寄存器和外部 ILIM 电阻器之间的最低电流。