This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:开关问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599877/tps2115a-switching-question

器件型号:TPS2115A

您好!

      如果 IN1/IN2电压中的一个为0V 或悬空、TPS2115A 仍能正常工作、以将输入电压切换到输出? 谢谢你。

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、只要其中一个电源大于2.8V、TPS2115A 仍将工作。 例如、如果 IN1=5V 且 IN2断开连接、则器件仍能将 IN1传递到输出。 不建议切换至断开(或0V)的电源来为输出供电。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius