This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:使用 BQ2057W 为7.4V 20Ah 电池充电

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597237/bq2057w-charge-7-4v-20ah-battery-with-bq2057w

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件: BQ2057

我们使用以下电路为采用 BQ2057W 的7.4V 2200mAh 锂离子电池充电。

现在、我们要使用 BQ2057W 为7.4V 20Ah 电池充电。

请建议更改我之前的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq2057是一款线性充电器、不应用于高电流充电。