This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:热插拔时芯片损坏

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596702/tps92515hv-chip-damage-when-hot-plug

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件: TPS92515

您好!

我正在使用 TPS92515HV 开发2个不同的板。
第一个电路板具有12V 6W LED、48V 输入电压
第二个板具有30V 26W LED、48V 作为输入电压

有时、当电路板通过30英寸电缆连接到实验室通电电源(热插拔)时、TPS92515HV 会发生熔断(电击断开)。

还会在 48V 电压下使用评估 TPS92515HVEVM (将 TPS92515替换为 HV 1)。

我阅读以下内容:
e2e.ti.com/.../what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm

我担心这个问题、因为电路板有一些预防措施:
  输入线路上的* 56V 快速瞬态电压抑制器(SM15T56AY)
  *在 GND 线上使用 MOS 的输入浪涌电流受限(MOS 由 RC 网络驱动)。 它提供的 Vin 与数据表中的图36类似。
但无论如何都会发生:当我将电路板连接到48V 时、TPS92515HV (有时也是 MOS 晶体管)会熔断。

您是否认为它应该由电源的电压尖峰引起?
您是否有建议让我提高董事会的实力?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用热插拔的输入瞬态通常是个问题、但它可能是正过冲和/或负过冲、这一切都取决于寄生效应。 电源和电路板之间的30英寸线会引入大量寄生效应、但布局也可能是一个因素。 它可能与增大输入电容一样简单、但也可能与 RC 输入限制器有关。 是否可以至少共享原理图? BOM 和布局以及您可能捕获的任何波形也会非常有用。 输入端的 TVS 可能有所帮助、但根据其他因素、可能无法充分钳制到 IC 本身、也可能无法防止负瞬变。

    您可以提供的任何额外信息都将有所帮助、但我还询问了系统工程师是否有任何输入、并将告知您。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Clint、

    今天我只对 Vin 进行了几次探测、但我可以看到实验室电源提供的电压达到60V 以上... (D1不那么可靠)
    我希望使用"消费类"电源时不 会发生这种情况。

    我可以共享功率级、它在这里:
    https://unsee.cc/nizageru/

    小描述:
    NMOS T1缓慢打开所有板、它是3A、60Vds、20Vgs
    R3、R4、R5、R6、C5、 C6驱动 T1的栅极
    R1、R2、D2有助于在电路板断电时快速对 C6进行放电

    原理图上存在一些令人担忧的错误?

    下周我将要探测和测试更好的功率级、我希望找到解决方案、使电路更强大

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于安全问题、我无法访问云。Chrome 本身为我提供了什么方法、可以附加图片或 PDF 吗? 我很乐意在那时查看它。 发生这种情况时、您是否有 VIN 波形和 PWM 波形?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    下周我将看到 Vin 和 PWM 的波形、今天我进行的测试很少。

    不驱动 PWM:它以12k Ω 的电阻上拉至 VCC 引脚、并具有100nF 的 GND。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到两件事:

    首先、它所在的 TVS 不会帮助电路板上的过冲。 我会测量 IC 的输入以检查是否存在过冲。 但是、如果您以可控方式施加电源、这可能不是问题。

    第二个是在 PWM 引脚上使用 RC。 该输入用于快速 TTL 类型的信号、因此没有迟滞。 因此、如果它上的压摆率太慢、它实际上可能会切换非常快并损坏 IC。 这很容易测试、只需将100nF 电容器接地即可。 理想情况下、如果不使用 PWM、则将其直接连接到 VCC。

    此致、

    克林特