This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:校正不准确的电量监测计

Guru**** 2647715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633691/bq27542-g1-correcting-an-inaccurate-gauge

器件型号:BQ27542-G1

您好!

    我在定制设计中使用 bq27542-G1、SOC 值不准确。  最初创建的是黄金电池组、测量仪表值正常。  我们不确定现在电量监测计不准确的原因、但我们想知道是否有方法可以校正现场电量监测计。  我们的 MCU 通过 I2C 连接到监测计。  我们可以发送命令来重新校准电量监测计。  我们无法控制电流、因为它位于器件中、因此我们无法使用开路或类似的方式进行校准。   

    我们目前看到的是电池电压约为3.3V 时、SOC 的范围为25%-37%。  根据我们的电流消耗、我们预计 SOC 大约为7%- 13%。  我们是否可以执行任何操作来即时调整监测计?

谢谢

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Craig、
    您应该会得到监测计以进行 Qmax 更新。 为此、请阅读电量监测计的 Qmax、将电池充满电、让其放松2小时、放电至少50%、并让其放松5小时。 再次读取 Qmax 以查看其是否发生变化。 如果确实如此、则应恢复精度。 如果没有重复测试、但这次放电至空、然后休息5小时。 如果您从未有过允许 Qmax 在使用期间更新的放宽期、则可能需要执行多次此操作。
    此外、您应该意识到、对于老化的电池、您不能使用与 SOC 的电压相关性。 由于电池内部阻抗增加而导致的 IR 压降将导致您的相关性出错。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    您能解释一下自动校准功能吗? 这是我们可以尝试的吗? 我们仍然看到测量仪表不准确。


    谢谢

    Craig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Craig
    您能否详细说明您在使用电量监测计时看到的不准确情况。 I 电流测量精度还是 SOC 测量不准确? 自动校准由监测计控制、而不是由用户控制。 请参阅监测计的技术参考手册
    谢谢
    Onyx