This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:充电器功能

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599741/tps65217-charger-function

器件型号:TPS65217

1。

当它们需要超过0.7A 的充电电流时、它们将停止通过此部件充电并通过另一个外部充电 IC 充电。

在这种情况下、请告知我们如何对 TPS65217的 BAT、BAT_SENSE、TS 进行引脚处理。

2.

在 datahseet P47的 CHGCONFIG2 D5-D4处、将"Charge voltge selection"设置为"4.10/4.20/4.25V"。  

如果他们需要4.40V 电荷电压、该 IC 是否支持? 如果是、请告知我们如何设置4.40V 充电电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议测试将 BAT、BAT_SENSE 和 TS 正常连接到 TPS65217、并在使用外部 IC 进行充电时通过 I2C 禁用充电。 如果这不会产生预期结果、则可能需要打开/关闭负载开关、以将电池连接到 TPS65217或外部充电 IC。

    方框图可能有助于我提出更具体的解决方案。

    2.您在数据表中看到的是 TPS65217目录版本中唯一可用的选项。 数据表中不存在的值有时可在器件的 OTP 设置中获得、但这将是定制版本、这些请求由 TI 现场销售团队处理。 如需更多信息、请联系 TI 现场销售代表。