This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:电流感测不工作

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599738/lm5088-current-sense-not-working

器件型号:LM5088

 

大家好、

我使用的是 LM5088-Eval 板。 当 I 超过7安培时,输出不受限制。 我使用同一参考设计开发的硬件的工作方式相同。

我认为电流感应不起作用。

问题是什么? 为什么不能限制电流? 我要添加我的硬件。 我想限制为5安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 的峰值电流限制约为12A。您需要修改电路以降低电流限制。 详细信息见数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    峰值电流限值为12A。连续电流限值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12A 减去1/2 ILP-p 是直流电流限值。 ILP-p =(Vout/Vin)*(Vin-Vout)/(Lout * Fsw)