This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:学习周期完成。 我认为

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635386/bq27742-g1-learning-cycle-complete-i-think

器件型号:BQ27742-G1

因此、"开始"按钮仍然呈灰色显示、并显示"取消我的唯一选项"。  但是、我的结果显示:

周三10月25日13:06:08 EDT 2017:学习周期开始...
星期三10月25日13:06:08 EDT 2017:开始任务:放电(端接电压= 3300 mV)
星期三10月25日13:49:39 EDT 2017:结束任务:在00:43:30完成放电
星期三10月25日13:49:39 EDT 2017:开始任务:放松(持续时间=最多360分钟)
星期三10月25日15:46:13 EDT 2017:结束任务:放松于01:56:34完成
星期三10月25日15:46:13 EDT 2017:开始任务:充电(FC/TC 位= true)
星期三10月25日19:08:40 EDT 2017:结束任务:在03:22:27中完成充电
星期三10月25日19:08:40 EDT 2017:开始任务:放松(持续时间=最多120分钟)
2017年10月25日19:41:25 EDT:结束任务:放松于00:32:44完成
2017年10月25日星期三19:41:25 EDT:开始任务:放电(端接电压= 3300mV)
2017年10月26日19:10:02 EDT:结束任务:在23:28:36中完成放电
2017年10月26日19:10:02 EDT:开始任务:放松(持续时间=最多360分钟)
2017年10月26日22:24:13 EDT:结束任务:放松完成时间:03:14:11
2017年10月26日22:24:14 EDT:学习周期已完成!
2017年10月26日22:24:14 EDT:学习周期成功!

我的电池组容量看起来很合理。  如果可以、如何导出所有内容以便对其他包进行编程?  只执行导出黄金映像函数是否足够?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、您可以使用按钮导出黄金文件。 您可以在导出黄金文件之前将更新状态设置为02、将周期计数设置为00。 对黄金文件进行编程后、您需要发送 IT enable 命令以启用阻抗跟踪。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需使用 BQ Studio 编辑程序存储器即可设置周期计数。  但是、如何设置更新状态?

    对于 IT 启用、我是否使用命令按钮取消密封、然后" IT 启用"?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新状态由监测计控制。 成功运行学习周期后、更新状态将为06。 监测计必须处于非密封状态、才能使其启用命令正常工作。 松开密封件并使其启用后、监测计将返回到密封模式