This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:电量监测计与 BQ29732保护器 IC 搭配使用(低侧电流测量)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597325/bq27411-g1-fuel-gauge-use-with-bq29732-protector-ic-low-side-current-measurement

器件型号:BQ27411-G1

您好、TI 专家、

我们刚刚在 BQ27411中与 BQ29732保护 IC 一起进行设计。

我的问题是、我们的系统中是否放置了正确的 IC 顺序、这意味着、如果 BQ29732更接近电池、然后是 BQ27411、或者需要采用另一种方法-首先是电量监测计、然后是保护。

我担心电量监测计感应是否正确-如果保护 IC 不会干扰电量监测计测量。 我注意到、大多数参考设计使用连接到电池的电量监测计、然后是保护。 我们的方法相反。 希望这可以。

您是否愿意在下面查看我们的原理图(如果可以按以下方式使用)。 注意:1节电池连接到 BAT-和 BAT+

谢谢你。

BR、

Daniel