This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-4-Q1:有关启动电流的规格问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597308/ucc2813-4-q1-specification-question-on-startup-current

器件型号:UCC2813-4-Q1

客户问题:

数据表包含以下信息:

 

 

启动电流的典型值为0.1mA、最大值为0.23mA。

 

这是否意味着可以保证控制器在0.1mA 至0.23mA 范围内导通、或者在最坏的情况下、需要0.23mA 的最大启动电流来开启控制器?

 

我将解释该规格、在最坏情况下、IC 将消耗0.23mA 的电流、同时低于 q 电流的 UVLO 阈值/启动阈值、但如果器件实际要启动、则我将会根据"运行"说明、导致最坏情况下的电流为1.2mA 电源电流"规格参数。

请确认或更正。

此致、

-Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    感谢您的关注。

    0.23mA 是 IC 在指定条件下低于 UVLO 启动阈值时在整个温度范围内的最大消耗电流。 您需要高于 UVLO 启动阈值才能开启。 要实际启动、需要的启动电流规格将超过此启动电流规格。 但请注意、1.2mA 最大工作电流未切换。 输出端的开关频率和容性负载将决定工作电流。 但这些变量与用例不同。  

    请告诉我这是否回答了问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    这应该就足够了。   我将首先由客户运行、然后关闭案例。

    -Marc