This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V180:符合 SBM 1.1多主模式

Guru**** 2468480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635193/bq20z75-v180-compliant-to-sbm-1-1-multi-master-mode

器件型号:BQ20Z75-V180

大家好、

 

我收到了客户的以下电子邮件:

 

你过得怎么样? 我是来自...的硬件工程师 我们正在所有锂离子电池中使用 TI 电量监测计 IC (bq20z75-v180)

我们将电池连接到我们的电池充电器 IC、即 I2C (SMB)从器件、还连接到微控制器(多主模式器件)。  您能否让您的同事检查 bq20z75-v180是否符合 SBM 1.1多主模式、该模式可在不中断的情况下检测正在进行的总线流量? 还是 IC 是单主模式?

 

请告诉我。

谢谢、John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    BQ20Z75不支持多主控模式。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、

    一个后续问题:

    由于 bq20z75不支持多主控模式、我相信只要它需要与主机产品上的充电器 IC 通信、它就不会检查 SMB 总线是否繁忙并在 SMB 总线上广播。  请确认。

     

    同时、我 可以与客户核实  他们是否在禁用广播模式和从单个主设备 ping 电池电量监测计时遇到任何问题。

     

    再次感谢 TI AFA 的 John Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过控制时钟线路并向智能充电器广播充电电流和电压、bq20z75可支持作为临时主器件。
    谢谢
    Onyx