This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当无差分信号输入时、AD8237的输出会产生50Hz 的干扰

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599680/the-output-of-ad8237-has-the-disturb-of-50hz-when-no-difference-signal-input

但是 、当差分信号输入被施加到 AD8237的引脚2和3上时、这是 ok 的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,柳峰
    AD8237是一款模拟器件部件。
    除非这是拼写错误、否则请联系他们以获取支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我很抱歉