This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:UCC28061

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597215/ucc28061-ucc28061

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28063

尊敬的

我使用 UCC28061来设计一个功率约为600W 的 PFC。 设计参数与600W PFC 设计的应用相同。

现在、我遇到了一个问题、即 CS 保护导致了大量干扰。 CS 引脚上有很多噪声、因此 PFC 受到保护、就像断续一样。 (驱动器的占空比小而大)、因此对其他电路的干扰更大。

您能否提出一些改进建议? 我通常需要 CS 保护。

我尝试在 CS 引脚上添加 RC 滤波器。

我的电子邮件是 sxjbiti@163.com

此致

孙晓军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,孙晓军

    UCC28061是一款转换模式控制器、其600W 的功率高于其最佳功率能力。

    在此功率级别下、开关电流将非常高、您可以预期大量 di/dt 引起的噪声。

    CS 引脚是 UCC28061的过流检测输入, 跳闸电平极低 (200mV)。

    这使得 PCB 布局在大功率应用中非常重要。

     您应该检查以下几点:

    1. 您是否正确计算了 Rsense 值?
    2. 在 CS 引脚上是否有 RC 滤波器、如参考应用中所述
    3. 请考虑使用 UCC28063。 该器件与 UCC28061引脚对引脚兼容、并且过流检测具有100ns 消隐时间

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John
    1 Rsense 为5m Ω、只是指应用
    2 RC 滤波器为100欧姆10nF
    3我将试用 UCC28063、希望它能正常工作

    我认为布局产生的噪声、但没有时间稍后重新设计

    谢谢