This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:FB 寄存器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634977/tps7a7001-fb-register

器件型号:TPS7A7001

你(们)好

我的客户有疑问。请与我合作。

它已经大规模生产、因此请您快速做出响应。

kΩ kΩ 数据表、FB R2电阻器的 kΩ kΩ 范围已从[10k Ω 至50k Ω]更改为[22k Ω 至33k Ω]。

kΩ 已经在 R2 = 22 μ A 的条件下大规模生产、并且担心超出此推荐范围的影响。

我看到了这篇文章。

e2e.ti.com/.../626597

但是,从这篇文章中我认为可能会出现问题

当电阻值较大时、为什么建议的电阻值缩小了?

此外、它是否会影响内部环路特性?

令人困扰的问题

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    出于稳定性和精度原因、LDO 通常需要一定的负载量。 调整通常有两个原因。 第一种方法是出于成本目的获取电阻器最常用的值。 第二、通过保持最低负载要求、最大限度地降低电阻器对的电流损耗。

    我看到版本实际上增加了所需最小电阻器的尺寸、并且您的电阻器仍在该范围内、我在这里看不到问题。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason

    抱歉、我的描述错误。

    在" kΩ kΩ F TPS7A7001DS"中、它写入[27 μ A 至33 μ V]。
    如果电阻小于建议的电阻值、是否会出现问题?

    最恰当的考虑
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    我认为这不是问题。 但是、让我对数据表修改 R2电阻范围的原因进行一些研究。 下周初回来。

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    感谢您的回答。

    但是、客户似乎想知道 R2范围的原因。

    我很抱歉耽误你的时间、但请你尽快回复。

    最恰当的考虑

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    反馈电阻器上出现窄幅的原因是在高温下、电阻器对精度的影响很小。 他们缩小了范围、以帮助提高产量。 如果您已经准备好了这些文件、我建议保留原样。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason

    感谢您的回答。

    我 kΩ 到22 μ A 没有问题。
    kΩ、我不知道精度下降到27 μ s 以下的原因。

    温度升高是否意味着精度更差意味着内部运算放大器的偏置电流增大?
    在这种 kΩ 下、我认为如果它不超过27 μ A 就没有问题。
    ⇒这种理解是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    请参阅另一篇文章、您之前提到的那个帖子上已发布了一个答案。

    “它与误差放大器的偏置电流有关,R2的选择应确保误差放大器在线性状态下工作。
    通常,误差放大器是 OTA,因此 R2也是开环增益和相位裕度的一部分。
    请严格按照数据表选择 R2。"

    此致、
    Jason