This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:零电压充电禁用

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596965/bq28z610-zero-voltage-charge-disable

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQ27742-G1

是否有一种便捷的方法来禁用此器件上的零电压充电?  首选 bq27742-G1器件或类似器件的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将阈值设置为2300mV 等低值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单节电池应用。

    电源、关断、关断电压、2300、mV

    bq28z610评估板支持~1.7mA 的充电电流、电池电压范围为0.0V 至几乎1.6V。  我相信这是一个模拟功能、在标有"零电压充电控制"的方框图中。

    bq27742-G1评估板可在2.4V 至1.6V 的电池电压范围内实现~4.4mA 至~1.6mA 的充电电流、并可防止低于1.4V 的充电。

    这是 bq28z610 AFE 的正确行为吗?

    如果是、TI 是否有规定的方式或应用手册来修改 bq28z610器件 CHGFET 上的 AFE 的库存行为以击败"零电压充电控制"?

    如果不是、正确的行为是什么?

    在我的应用中、不允许充电低于特定的电池电压。