This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:关于时钟抖动

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065, TPS62097

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596226/tps62065-about-clock-dithering

器件型号:TPS62065
主题中讨论的其他器件: TPS62097

您好!

我们的客户正在考虑使用 TPS62065。
使用 TPS62065的模拟电路板上出现噪声问题。
客户怀疑时钟抖动功能。
数据表中介绍了以下内容。



不过,我想得到进一步的资料。
请告诉我该函数的频率波动。
可以给我建议和信息吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还需要哪些额外的详细信息? 目标周期(333nsec)中增加了最大值为6nsec 的变化抖动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    感谢您的回答。
    客户想知道工作频率的变化是6ns 调制。
    (客户希望掌握频率波动范围。)

    您是否有表示切换矩形波抖动的数据?
    或者、您是否有工作频率的变化数据?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、频率在目标周期330 nsec 至336 nsec 之间变化。

    在任何情况下、TPS62097都是具有更多功能和更高效率的较新器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是对具有持久性的 SW 节点的测量:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    感谢您的友好支持。
    您能告诉我测量条件吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在具有5V 输入电压、1.8V 输出电压和2A 负载的默认 EVM 上测量的。