This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:将器件的-50版本更改为-80版本...

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635821/lm5072-change-from--50-to--80-version-of-part

器件型号:LM5072

尊敬的 TI 支持:

对于使用 TI 器件型号 LM5072MH-50/NOPB 来实现 PoE 电源的设计、我有疑问。 设计已经以1K+数量进行构建、没有任何问题、 但现在在即将开始的构建中、我们会得到信息、即 LM5072MH-50/NOPB 器件不再存在、而仅 LM5072MH-80/NOPB 器件。 由于设计是我"继承的"设计、我很遗憾不知道每个细节 、因此我想了解 LM5072MHX-80/NOPB 器件是否可以直接替换最初使用的 LM5072MHX-50/NOPB 器件、或者 在升级过程中需要特别注意的是什么?

我已经浏览过数据表、 我可以看到-50-80与最大 PWM 转换器占空比和斜率补偿(或不相关)相关、 但这与"现实世界"中的确切关系我更不确定、 但希望你们中的人能够轻松澄清、因为 LM5072MHX-50/NOPB 似乎不再可用(尽管数据表在多个地方仍提到它)?

希望问题清晰-请提前致以最诚挚的问候和感谢
 Søren μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Soren:

    总结您的问题:
    80能否直接替换-50?-50和-80之间有何差异?
    2."最大 PWM 转换器占空比和斜率补偿"在现实世界中有何关系?

    是的、此部件可以完全相同的方式使用。 斜率补偿是使系统保持在50%占空比以上稳定所必需的自动功能。 所发生的情况是、从误差放大器的输出中减去锯齿电压、以补偿占空比高于50%时发生的次谐波。 现在,您为什么会关心大于50%的占空比? 嗯、它允许器件具有更宽的输入电压范围。 由于您的系统是以-50设计的,因此您的系统不是为>50%的占空比设计的,因此您的工作效率很高。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回复快速而良好。 正是我所需要的 :-)这也是我的假设,但根据数据表,我不是100%确定,所以我最好提出(要比抱歉更安全),以防有任何小的差异,我应该注意:-) 感谢您确认没有,并且它应该在不需要更改的情况下开箱:-)

    此致、再次感谢
     Søren μ A