This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:不能正常工作

Guru**** 2574895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635215/lm25011-doesn-t-work-properly

器件型号:LM25011

你好

我的 LM25011有问题。 我有5个具有此转换器的电路板、所有电路板都有相同的问题。 输出电压为2、4V (输入电压为8V 时)。 无 PG 信号。 RT 引脚的工作原理如数据表中所述。 D2为 B260A-13-F VFB 1、1V。

一个电路板具有3、1V 输出和0、025V VFB

我的原理图:

布局:

SS 电容器上的波形:

SW 引脚上的波形:

BST 电容器上的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Przemek。

    陶瓷电容器 C1应该是从 Vin 引脚到 GND 的高频去耦电容器。 在原理图中、它连接到 RT 引脚。 布局中的另一个因素是、与 EP (外露焊盘)相同的 DAP (裸片连接焊盘)未连接到 GND 和隔离式浮动、这将导致散热问题。

    此致、
    Robert Loke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert!

    哦、我犯了这个去耦电容器的错误。 我更改了这个、但这没有解决我的问题。 对于 DAP、它可能只会导致热问题或其他问题? 在该电路中、我将具有较小的电流、因此这不是问题。 如果此焊盘对功能模式有影响、我可以尝试将其连接到 GND。

    让我感到困惑的另一件事是 SS 引脚上的信号类似于 SAW 波形、但从数据表(图17启动序列) 中、我期望连续高电平值。

    此致
    Przemek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Przmek、

    首先、是的、请将 DAP 连接到 GND 以确保正常运行。
    其次、CSG 引脚也必须连接到 GND。

    请确保您使用的是结尾没有字母 A 的 LM25011 IC
    如果您使用的是 LM25011A 版本、我们需要添加用于生成外部纹波的组件。

    此致、
    Robert Loke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    CSG 引脚上缺少 GND 会导致问题。 我不知道为什么我错过了这个连接:(

    我注意到2个 IC 已损坏、我不得不更换它。 3个 IC 正常、将 CSG 连接到 GND 可修复此问题。

    第一个损坏的 IC 在反馈引脚和 GND 之间具有80欧姆的电阻

    第2个损坏的 IC 在输出上有奇怪的行为(应为5V):