This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非隔离式直流/直流升压转换器输出24V

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM2585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596062/non-isolated-dc-dc-boost-converter-output-24v

主题中讨论的其他器件:LM3478LM2585

对于以下规格、请建议使用升压转换器 IC。

VIN- 5V 至18V

VOUT- 24V 2-3A

**不考虑 IC 的外形尺寸。

**所需的最少组件。

**不应是复杂的设计。

**非隔离式 DC/DC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输出功率非常高、因此集成升压控制器不适合此应用。

    建议您使用升压控制器 LM3478/81。 电路很简单。  您可以从数据表中找到相关的原理图。

    如果您有兴趣、可以打开一个新帖子。 相关人员将为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Helen 的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    关于 LM2585 - 4V 至40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器、我可以实现多大的最大输出功率? 因为在 TI Webench 中、它显示了 Vin- 5V 至18V、Vout- 24V 1-2A 的误差。 我无法生成电路。 但根据数据表、给定的最大电流为3A。 为什么数据表和 webench 中存在不匹配? 请说明。