This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:LM5113有何不同?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631811/lmg1205-what-s-the-different-with-lm5113

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件:LM5113

刚才看到 LMG1205与 LM5113类似。 但它可能会在 LMG1205中有所改进。  

请问有何不同?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brendon、

    LMG1205与 LM5113具有完全引脚对引脚和功能兼容性。 LMG1205具有更好的输入噪声滤波、更短的高侧启动时间以及更可靠的关断状态栅极至接地锁存器。 因此、我建议您将 LMG1205用于您正在开发的应用。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMG1205是否解决了此处报告的 LM5113中的硅问题?:

    e2e.ti.com/.../435652  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、LMG1205修复了您在该主题中发现的问题。
    再次感谢您将其提请我们注意、以便我们能够解决问题。

    此致、
    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、LMG1205解决了您在 LM5113设计中报告的问题。 如果可能、请尝试在您的应用中使用 LMG1205。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我很高兴看到了器件版本。 但它仅采用 DSBGA 封装... 我几乎无法使用进行原型设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    LMG1205仅采用 BGA 封装。 实际上、BGA 封装的尺寸更小、并且具有更低的寄生电感。 目前没有计划为 LMG1205提供 WSON 封装。 您还可以订购我们的 LMG1205半桥 EVM 来试用这些器件。 www.ti.com/.../lmg1205hbevm

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lixing、  

    LMG1205的死区时间是否得到改善?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendon、

    LM5113和 LMG1205均为 HS 和 LS 使用独立的输入信号。 如果您指的是驱动器输出的上升/下降时间、LMG1205与 LM5113的上升时间相同、而下降时间更长为2ns。

    谢谢、此致、