This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:仅由输出供电

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596648/tps40055-supplied-by-the-output-only

器件型号:TPS40055

您好、我的客户 H。有关于 TPS40055的问题。

我们在 新一代产品中使用电源控制器 TPS 40055将24V 的输入电压更改为5V。 在我们的组装过程中、我们希望使用5V 的电压测试器件中的其他电路。 如果我们在输出端施加5V 电压而不在输入端施加24V 电压、我们会损坏 TPS 40055吗?  

此致、

Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kamal、

    不、它不会损坏。 控制器的 SW 引脚在运行时能够保持45V 最大电压、通常会多关闭一点或无电源。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使输入电容器已放电也是如此。

    这意味着从输出到输入的高峰值电流...

    此致、

    Kamal