This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63002:电源电压纹波

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634862/tps63002-ripples-in-supply-voltage

器件型号:TPS63002

      具有 TPS63002 IC、其电路设计用于3.5V-4.2V 的输入范围。 使用 WEBENCH 计算输入和输出电容器以及电感器的值。 该电路的工作原理与预期完全相同、但存在一个特殊的问题。 当在示波器上观察到"输入"信号似乎具有纹波、而"输出"波形则为哨音。 (图1-6)。 蓝色信号是输入信号、而黄色信号是输出信号。 此行为与(1k、100、50、30、20)(欧姆)的负载电阻值一致。

当直流/直流转换器电路被移除并且只查看电源时、电源信号是平滑的。

设计值为:

Cin=10uF

COUT=22uF

IND=3.3uH、112M Ω

为什么电源中存在纹波?

此致、

Yash Gupte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    在我看来、它与设置相关。

    您是否可以在电路板的输入端添加一个大电容器(在100uF 以上的范围内)并进行测量,这将用作测试装置的储能器。

    您也可以分享您的电路和布局吗?
    什么是终端应用?

    此致
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我附加了 PCB 的布局和图片。

    此应用涉及使用锂离子电池并将其电压提升至5V、从而为最大电流要求为300mA 的传动器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未见过这样连接的器件。 不建议这样做、您可以从第15页开始在数据表的第11节中找到建议布局的示例。

    布局的关键部分是输入和输出电容器的连接。 这些电容器必须通过低阻抗连接进行连接。 输入电容应直接连接到 VIN 和 PGND、输出电容应连接到 VOUT 和 PGND。 这些连接中的任何过多寄生电感都会使器件性能变差。

    但这并不能完全解释输入电压的纹波。 只有当电源具有较大的源阻抗时、才能测量输入端类似的纹波电压。 在 PCB 上、这可以是具有较大串联电阻(ESR)的窄布线和输入电容器。 Sabrina 已经建议增加输入电容来解决这一问题。
    电线以及保险丝或开关等内置电源连接中的任何部件也会导致转换器在其输入端看到源阻抗、最后是电池或所用电源。

    我建议检查所有这些内容、并在需要时进行改进。 如果需要进一步调试、除了您已经测量的电压外、我还建议使用电流探针测量输入电流。