This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:pH 引脚接地短路问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597172/tps54335a-ph-pin-short-to-gnd-issue

器件型号:TPS54335A

您好!

我的客户遇到 TPS54335A PH 引脚损坏问题、以下是客户的设计。

我已经从 webench 中创建了另一个 Vin=24V、Vout=5V/3A 设计、但一些 COMP 值/开关频率设置似乎不同。

不同 的 COMP 值可能会导致某些操作异常、而不会导致 PH 引脚损坏?

客户的原理图:

以下内容基于客户使用要创建的 webench 工具的需求。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_TPS54335A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    或者您对 TPS54335A PH 引脚损坏问题有什么想法吗?

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    原理图正常。 在出现 PH 损坏问题之前、对器件施加了什么工作电压? 故障率是多少?

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    您的意思是"应用于器件的操作"? 故障率现在不知道、因为它是 RMA 退货。

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我是说在什么情况下触觉这个问题、在该触觉之前对器件进行任何操作。 如电源开/关、负载瞬态或短路测试等。

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    由于 IT RMA 退货、
    因此客户遇到故障 MB、只是知道 TPS54335A PH 引脚对地短路、但他们不知道是什么情况...

    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户注意到、负载侧的浪涌电流有时高达4.89A、如以下波形所示、他们怀疑 OCP 多次可能会导致其损坏。

    谢谢!

    Jeff