This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090A 重新定序操作不起作用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632806/ucd9090a-ucd9090a-re-sequence-operation-does-not-work

器件型号:UCD9090A

您好!

我有一个具有 UCD9090A 序列发生器的电路板、在我打开和关闭插卡时、该电路板可成功地对电源轨进行排序。

当我测试一个故障场景时、该场景应按顺序关闭电源轨并对其重新排序(重新排序)、序列关闭功能正常、但器件不会再次按顺序打开。

我按照《UCD90xxx 序列发生器和系统运行状况控制器 PMBus 命令参考》文档(slvu352f) 第10.25.2"重新定序"部分中的说明进行操作、但重新定序操作仍然无效。

我有10个监控器电源和一个 GPI、它们根据正确的相关性控制序列的打开和关闭。

寄存  器 MFR_SPECIFIC_44"杂项配置字节"的设置为0x88、将序列发生器配置为连续重新定序。

我可以发送任何必要的信息。

请提供建议、

此致、

Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    为了对电源轨重新定序、所有电源轨必须低于电源正常关闭阈值。 请确认吗?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    是的、我确认所有电源轨都低于电源正常状态。

    我使用 GUI 来监控电源轨和控制序列的 GPI、我看到所有电源轨和 GPI 都已关闭。

    BTW、序列发生器有其自己的电源、如果主12V 未断电、该电源将保留、因此我仍然可以监控和访问器件。

    谢谢、

    Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    还有其他建议吗?

    谢谢、

    Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、

    Yossi 几乎一周没有得到您的答复。
    你可以帮帮我吗?

    Yossi 可以发送设计文件、您可以在离线模式下加载该文件并查看 Yossi 设置。
    我认为这是最简单的方法。

    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送项目文件、以便我们可以检查设置。
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    附加的是设置文件。

    此致、

    Yossi

    e2e.ti.com/.../Sequencer.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    请告知您是否可以下载 rar 文件、解压缩该文件并查看这些文件

    如果不是、请通知您的电子邮件、我将通过邮件向您发送

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚检查了该文件、您已为电源轨1 (UV 和 OV)和电源轨10 (仅 UV)启用了 RES均衡 选项。

    电源轨1的故障关断从器件为电源轨#8、#9和#10、电源轨10的故障关断从器件为电源轨#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、

    如果您的电源轨1和10上存在故障、则不会出现重新定序。

    请仔细检查您的实验、并让我知道测试的确切结果。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我修复了设置、但仍然看到问题。

    附件是更新的 XML 设置文件。

    我在任何电源轨上导致了故障、但重新定序操作的序列仍然无法正常工作。

    Thnaks

    Yossi

    e2e.ti.com/.../UCD9090A-_4000_-PMBus-Address-104d-Project_5F00_NOV2.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您从具有基本设置的2个电压轨开始、以简化测试用例(无序列发生器开/关抗阻)。

    例如、在您的最新配置文件中、对于电源轨#2、
    您将 RIL 8/9/10设置为故障关断从站、但在序列中、您将设置电源轨3。 但是、轨道3不是轨道2的故障关断从器件、如何关闭轨道2? 如果电源轨#2无法关闭、则重新定序将不会开始。

    进行简单的测试、并稍微更改一点以测试 RESequence funcion。

    此致

    Yihe