This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:每个封装的 μ θJA 问题

Guru**** 2613935 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596431/lmr14030-q1-question-for-ja-of-each-package

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我从 LMR14030-Q1数据表中找到下表。

在 θJA 条件下、我需要每个 Δ I。

-

测试条件

θJA μ A

和功能

DDA (HSOIC)

DPR (WSON)

1

基于 JEDEC 标准的2层 PCB 上

ºC μ V/W

2.

基于 JEDEC 标准的4层 PCB 上

ºC μ V/W

3.

基于 JEDEC 标准的6层 PCB 上

ºC μ V/W

4.

基于 JEDEC 标准的8层 PCB 上

ºC μ V/W

您可以为我共享信息吗?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有人可以回答上述问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    我正在与 Kim Taeho 一起进行此项调查、您是否为同一个案例共同工作?

    B R
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Kim Taeho 先生是 TI 韩国 FAE。 从现在开始、您可以通过他进行回答。