This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:CAN#39;t 更新化学 ID

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593724/bq34z100-can-t-update-chemical-id

器件型号:BQ34Z100

我们在设计中使用 bq34z100电量监测计已有几个月、但现在我发现无法使用 Battery Management Studio 更新化学 ID。  当我尝试时、我收到消息"Chemistry Programming Failed (化合物编程失败)"。  错误代码3"。  我还看到了错误代码8和10。  过去、我能够毫无问题地更新 Chemistry、但我使用的是不同的 EV2300适配器(由于损坏、我不再拥有它)。

我正在使用 Battery Management Studio 1.3.54 (我也尝试过1.3.45)和适配器 EV2300 (固件版本3.1c)。  我正在尝试对化学 ID 进行编程= 0269。

我已在论坛上阅读过、可能需要更高版本的固件?  这是否会导致我的问题?  如果是、如何更新固件。  我仅在2周前购买了此 EV2300、但它似乎具有旧版本的固件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip
    您好!
    您可以下载此固件更新程序以更新 EV2300。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Terry 的建议、但我仍然遇到问题。 我现在已从 DigiKey 订购了新的 EV2300、但当它到达时、仍然安装了旧固件(3.1c)。 因此、我尝试按照您的步骤更新固件、当我单击"上传"时、我收到错误8。 我已仔细按照说明重新启动了我的 PC 几次、但仍然不幸运。 我在设备管理器中查看了这两个 EV2300设备驱动程序是否正常工作。

    你还建议什么? 这个问题现在变得很紧迫、因为我需要为我们的项目配置 bq34z100、而这个问题现在已经推迟了。 我真的希望、当我能够成功更新固件时、编程 Chem ID 的原始问题将得到解决。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然无法成功更新 EV2300上的固件。 有人可以提供帮助吗? 我现在已经购买了第二个 EV2300、但仍然无法更新固件。 这种情况变得非常紧迫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../2027174
    你(们)好
    您可以看到有关 EV2300固件更新的上一个链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,我尝试了上述帖子中建议的固件更新程序(5月9日)。 接下来、我还在您发布的上一个链接(5月19日)中尝试了固件更新程序。 同时失败并报告错误8。 这是在 Win XP 计算机上进行的。

    我尝试在 Win 10计算机上运行固件升级、但在 Win 10上运行 EV2300的驱动程序似乎存在一些问题(我在此论坛上看到一些有关此问题的文章)。

    我在上一个帖子中看到、此用户也有我遇到的相同错误、但在该帖子中没有解决这些问题的方法。

    这个问题现在非常紧迫。 是否有 TI 在澳大利亚的代表可以更新我的固件或提供帮助?