This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS65094加电序列

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597072/tps65094-tps65094-power-on-sequcene

器件型号:TPS65094

您好、先生、

如果 PMIC 的 RSMRST 和 PWROK 已经上升为高电平、但 PLTRST (来自 SOC)出现了一些问题、我可以将问题缩小到 CPU 侧而不是 PMIC 侧吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    如果 PMIC PCH_PWROK 为高电平、则表示 PMIC 已完成其全上电序列、并向处理器报告它可以启动。 需要检查的一项是 VCCGI (Buck2)轨是否已通电。 处理器必须发送 I2C 信号以设置电压(默认电压为0V)。 否则 、可能表示 I2C 通信无法正常工作、因此 BIOS 可能出错。 客户必须在固件映像工具(FIT)中选择 TI PMIC 才能使 I2C 正常工作。