This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210应用问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629778/bq24210-bq24210-application-question

器件型号:BQ24210

大家好、

我计划使用 bq24210设计太阳能充电器应用 IOT。 但有一些问题需要您的帮助。

电池跟踪模式下、VDMP 悬空。 VBUS DPM 阈值描述正确?
第7.5节电气特性写入 BAT+100mV (BAT>3.6V)或3.75V (BAT≤3.6V)。
第8.3.1节写入通常为 BAT+100mV (BAT>3.65V)或3.75V (BAT≤3.4V)。

当 BAT 降至预充电至快速充电阈值 VLOW (2.5V)以下时。 哪种描述是正确的?
7.5电气特性写入20% x ICHG
8.4.5.5 BAT 输出写入10%典型值 x ICHG

3.适用于太阳能充电器的 LPCM、因为应避免预充电和快速充电超时导致 IC 关闭、对吧?

4、端接电流阈值、哪一种表述是正确的? 以下是不同的条件?
7.5电气特性描述为12%。
8.4.5.7终止描述为14%。

5.为什么我们需要"长时间放松的电池可能需要几分钟时间才能逐渐达到终止阈值并终止充电。"?

6. bat < BAT (SC)表示 bq24210进入 LPCM 模式、对吧? LED 开/关显示什么行为?


7.如果你能在下面解释图,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您可以帮助更新问题吗? 谢谢。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本帖子包含7个问题、回复将分为单独的回复。

    问题1. 当电池跟踪模式下、VDMP 悬空。 VBUS DPM 阈值描述正确?
    第7.5节电气特性写入 BAT+100mV (BAT>3.6V)或3.75V (BAT≤3.6V)。
    第8.3.1节写入通常为 BAT+100mV (BAT>3.65V)或3.75V (BAT≤3.4V)。

    A1。 电气特性表正确。
    当 VDPM 引脚悬空(开路)时、电池跟踪模式被启用。 对于小于或等于3.6V 的电池电压、VBUS DPM 点被设定为3.7V (3.65V 最小值和3.75V 最大值)。 当电池电压高于3.6V 时、VBUS DPM 设定点被更改为电池电压之上的 BAT +100mV 或者100mV。 100mV 的范围最小为70mV 至最大为145mV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本帖子包含7个问题、回复将分为单独的回复。

    问题2. 当 BAT 降至预充电至快速充电阈值 VLOW (2.5V)以下时。 哪种描述是正确的?
    7.5电气特性写入20% x ICHG
    8.4.5.5 BAT 输出写入10%典型值 x ICHG

    答2. 电气特性表正确。
    预充电电流将是快速充电电流的20%。 预充电电池电压为2.5V、高于此点时、使用快速充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本帖子包含7个问题、回复将分为单独的回复。

    问题3. 适用于太阳能充电器的 LPCM、因为应该避免预充电和快速充电超时导致 IC 关闭、对吧?

    答3. 降低充电电流的几个条件会减慢预充电和快速充电计时器的速度、请参阅第8.4.5.8节。
    另外、几个条件将重置计时器、包括 LPCM、请参阅第8.4.5.8节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本帖子包含7个问题、回复将分为单独的回复。

    问题4. 端接电流阈值、以下哪一项描述是正确的? 以下是不同的条件?
    7.5电气特性描述为12%。
    8.4.5.7终止描述为14%。

    A4。 两者都正确
    在电气特性表"端接-内部设定"中、I 项通常为10%(最小值8%和最大值12%)。 这是从预充电器、快速充电(CC)和锥形(CV)到终端为电池充电的典型电池充电器曲线。
    8.4.5.7终止描述为14%--是指在充电器中插入新电池的情况。 使用针对已充电电池进行优化的例程、其中一部分会在第一分钟内将终止阈值提高至14%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本帖子包含7个问题、回复将分为单独的回复。

    问题5. 为什么我们需要"长时间放松的电池可能需要几分钟时间才能逐渐达到终止阈值并终止充电。"?
    问题5. 锂离子电池弛豫是指由于电池内部的电化学作用而在不充电或放电期间电池电压的变化。 有关这方面的许多文章、请访问下面的链接。

    www.ti.com/lit/ml/slyp086/slyp086.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本帖子包含7个问题、回复将分为单独的回复。


    问题6. BAT < BAT (SC)意味着 bq24210进入 LPCM 模式、对吧? LED 开/关显示什么行为?
    参考数据表表表表1.

    A6。 表1将参考由 TS 引脚上的电压(V-TS)设置的 LPCM 模式(或不)。 /CHG 的行为将根据 LPCM 模式发生变化、电池短路检测将发生变化。 请参阅第8.4.5.10节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于图14的问题7仍在进行中。