This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:关于最小占空比。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596815/tps61500-about-minimum-duty

器件型号:TPS61500

您好!

我的顾客有一个问题。

'例如、2%是200Hz PWM 信号的最小占空比。' 是在数据表中编写的。
(数据表 P 11 7.4.1 PWM 调光方法)

在1000Hz 的情况下、最小占空比是多少?

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:
    我们建议在1000Hz 时使 PWM 占空比保持在10%以上。