This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:SCP 故障时间

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633770/tps40170-scp-fault-time

器件型号:TPS40170

您好!

我们担心在 SCP 关断栅极驱动器之前、允许大短路电流流经高侧 FET 的时间有多长。

一旦高侧 FET 上的压降达到跳闸点、FET 是否会"立即"关断? 如果是、我们是否有关于故障和驱动器关断之间的时间的任何数据或规格?

或者、一旦达到跳变点并且内部 OC_FAULT 信号被置位、我们是否仍然需要等待 SS 电容器按照第7.3.5.1节中的说明进行充电?

谢谢、

Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan! 在这些部分看到你很棒:)

    我已联系设计人员。 我稍后会向您回复。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个很有趣的地方,可以穿过小路! 确实是个小世界...

    是否有此主题的更新?

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    很抱歉耽误你的时间。 我正在跟踪合适的人员并通过电子邮件工作。 我会随时向您发布。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心、谢谢您的推动!

    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    在电路响应 SCP 阈值违规之前、您可以预期几十纳秒的时间。

    Sam