This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003EVM-764:通过金属进行电源传输

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596807/bq51003evm-764-power-transfer-through-metal

器件型号:BQ51003EVM-764
主题中讨论的其他器件:BQ500212A

是否可以抑制 FOD。 一旦插入金属、就需要通过20um 铝传输挡块进行传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以关闭 TI 发送器侧的 FOD 功能、数据表中提供了相关信息。 但应非常谨慎地进行,不建议这样做。
    铝将充当较大的异物并吸收大量能量、从而导致显著的热升。
    可能无法通过铝进行电力传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 提供的信息。 我的目标是以全功率(即110KHz)运行发送器、并研究 Tx 和 Rx 之间的金属效应。 我希望 Tx 始终以全功率运行、而不是基于接收到的功率进行功率控制。 发送器是 bq500212A。

    在当前情景中看起来很困难、但需要帮助解决。

    此致