This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B67-Q1:EMC 和输出电压尖峰

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941-Q1, TPS7B67-Q1, TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635370/tps7b67-q1-emc-and-output-voltage-spikes

器件型号:TPS7B67-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC5941-Q1TLC5941

您好!

在汽车应用中、我们使用 TPS7B6750电源。 它用于汽车仪表板中的 LED 驱动(LED 驱动器:TLC5941-Q1)。

在我们的实验室测试中、我们观察到了某种 EMC 问题、这会导致 TPS7B6750 5V 输出端出现电压尖峰(在 µs μ s 期间一直到8V)。

我们的测试设置如下:连接到230VAC/50Hz 主网络的实验室电源、为 PCB 提供 VBAT 电压(尤其是 TPS7B6750由该 VBAT 电压供电)。

当另一个实验室电源连接到与我们相同的电源插座时、会出现问题(尽管另一个实验室电源的输出未连接到我们的测试台)。

当我们的 LED 驱动器直接由5V 实验室电源供电时,我们遇到了同样的问题:其中一些驱动器由于电压尖峰而烧坏,我们担心即使是 TPS7B6750也会出现同样的问题(因为测量的电压尖峰相同)。

是否存在真正的风险?

目前,我们的 PCB 不包括输入 VBAT 滤波(无 π 型或 T 型滤波器):在 VBAT 上只实施了齐纳二极管,并为 TPS7B6750推荐了输入/输出电容器;是这样吗? 或者您建议 使用额外的 VBAT 输入滤波器?

谢谢、

此致、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julien、

    听起来额外的电源会导致 GND 反弹。 如果反向电流流动、TPS7B67-Q1可能会受到损坏。 只要您的 TPS7B67-Q1输入始终高于输出、反向电流就不会流动。 因此、如果 Vbat 保持在10V 以上、则没有损坏 TPS7B6750-Q1的风险。

    TPS7B67-Q1的输入端不需要滤波;但是、如果您选择添加滤波、这将有助于提供更干净的输出轨。 如果您可以在没有任何额外预滤波的情况下使用 LDO 的 PSRR、则无需添加额外的输入滤波器。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    好的,我知道只要输入电压高于输出电压,TPS7B67就没有风险:我认为这将得到满足。

    我更担心在 TPS7B67输出端连接的其他元件;尤其是在我们的情况下、LED 驱动器 TLC5941在 GND 弹跳方面似乎非常脆弱。
    实际上、当直接由实验室电源供电时、我们烧毁了几个 LED 驱动器。
    您认为 TPS7B67提供的 LED 驱动器也可能存在同样的问题吗?
    如果是,可以采取什么解决办法来防止烧毁其他驱动程序?

    此致、
    Julien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julien、

    由于 GND 反弹与您的工作台电源有关、我建议首先在工作台电源的端子之间放置一个大电容器。 否则、应在 LDO 的输出端放置一个钳位二极管、以防止电压超过 LED 的电压限制。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Julien