This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:TPS40200的输出限制

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594747/tps40200-output-limit-of-tps40200

器件型号:TPS40200

您好、先生、

根据 TI 网站、TPS40200的输出电流可高达3A、但根据规格、IC 的输出电流应为10A、限压为100mV、电阻为10m Ω、我对吗?

如何定义3A 输出电流、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中没有看到任何将输出电流限制为3A 的参考。您在哪里看到了该限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它来自 TI 网站。 BTW、在规格中、所有应用和效率曲线均低于3A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它来自 TI 网站。 BTW、在规格中、所有应用和效率曲线均低于3A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    限制可能是内部 MOSFET 驱动器。 "200mA 内部 P 沟道 FET 驱动器"可能太弱、无法驱动高电流 PFET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YangZhang、

     

    非常感谢!