This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Qmax 在第一个放电周期后不更新

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635286/bq34z100-g1-qmax-does-not-update-after-the-first-discharge-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1

你(们)好

我有一个镍氢电池组、由8节电池组成。 根据数据表中的分步设计过程输入系统参数后、我想运行学习周期(SLUA334B)。 但是、在第一个放电周期后、Qmax 参数不会更新、并且 OCVTAKEN 位不会置位。 有人能告诉我系统参数有什么问题吗?

以下是电量监测计参数列表:

设计容量:2300

设计能量:2300 x 8 x 1.2 = 22080

电池充电电压 Tx-Ty:1500

串联电池数:8.

Pack Configuration (包配置):VOLSEL 置1

分压器:8 x 1500 = 12000

闪存更新正常电芯电压= 1200 x 8 x 5000 / 12000 = 4000

CC 增益= CC Delta = 20.000

负载模式= 0

负载选择= 1

电池端接电压= 1000

退出电流:1.

Qmax 电芯0:2300

化学 ID:6103

我已附上.srec 文件、以便提供更详细的信息。

e2e.ti.com/.../5270.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Fel
    请同时附上您的日志文件以进行分析。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    附加的日志文件包含两个完整周期的数据。

    e2e.ti.com/.../Battery3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Fel

    请在放电期间使用一个介于 c/5和 c/10之间的值、它应该是恒定电流。 您的日志不显示恒定电流。
    此外、确保您满足充电终止条件。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

     

    我仍在努力使电量监测计启动并运行。 因此、我想知道、如果数据表中的分步设计过程提供了正常运行所需的所有必要信息。 此外、我想知道我之前发布的参数是否正确(电池组由8节串联镍氢电池组成、额定电流= 2300mAh)。 BQ34Z100G1的固件版本为0100_0_16

    到目前为止,我们已经观察到一些我们不了解的问题:

    1. 周期计数器已在3个周期后停止更新
    2. 最大误差保持在100%
    3. 在放电过程中,“充电状态”从17%跳至0

     

    感谢你的帮助