This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3801:TPS3801低于1.1V 时的/RESET 引脚状态

Guru**** 2606045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596752/tps3801-reset-pin-status-when-tps3801-is-lower-than-1-1v

器件型号:TPS3801

在 TPS3801数据表中、时序图如下所示。

当 VDD 低于1.1V 时、/RESET 引脚状态似乎不受控制? 对吧?

我们是否需要添加一个具有 GND 的电阻器以保持/RESET 为低电平?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    电阻器可能不起作用。 我们提出了一个有效的2晶体管解决方案。

    我们模拟了这种方法、效果很好。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。