This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:用于为用于工业计算的 Xilinx MPSoC 和 AM5728自设计 SOM 供电的 TPS54620原理图修订版

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635658/tps54620-tps54620-schematic-revision-for-powering-xilinx-mpsoc-and-am5728-self-designed-soms-for-industrial-computing

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:AM5728

尊敬的所有人

´re 设计用于工业云计算的整个产品系列

我使用 AM5728和 Xilimx MPSoC 设计载板和某些 SoM

有人可以检查随附的原理图?

此致


e2e.ti.com/.../4478.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言,我们可以粗略地进行检讨。  如果您需要详细查看、请提供您的设计输入和注意事项、以及用于得出外部组件值的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_hd.pdfDear先生

    您可以在附件中找到高分辨率原理图、很抱歉以前版本的质量不好

    非常感谢

    我更愿意按如下方式继续:

    查看原理图、告诉我、所有这些似乎都是简单的工作

    组装电路板后、我将执行启动和响应测试

    我按照基准和 EVK 进行设计

    如果工作正常、我将开始尝试通过执行一些调整和测量来优化设计

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio、

    我在 TPS54620产品页面(右侧)上使用了 WEBENCH、输入了12.1VIN、5V 输出和3.3VOUT、6AOUT、并获得了与您的原理图非常相似的原理图。  唯一一个非常轻微的差异是补偿、但可以在您测试时进行修改。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看了您的原理图。  通常、我喜欢在 COMP 引脚上使用一个与 R 和 C 并联的 HF 滚降电容器连接到 GND。 使其成为串联电容器的1/100。  

    通常、您对3.3V 和5V 输出的补偿不同。  您完全可以找到 一组适用于两个输出的值。

    我看到您的注释:将 BW 提高到118kHz 以上、将 PM 增加到57度。  您不可能同时实现这两个目标。  通常、我发现 TPS54620的最大交叉频率小于100kHz。如果要扩展 BW、您可能需要考虑添加一个与顶部 FB 分压电阻并联的前馈电容器。  现在、它可以只是占位符。  我使 fz = 1/2*PI*RtoP*CFF 恰好高于交叉频率。

    如果您想调整交叉设计、我还会在 Vout 和顶部 FB 电阻器之间串联一个0欧姆电阻器、作为断开环路以进行测试的方便位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从 Webench 值开始(基于 SPICE、非常好)、之后、如果我有任何问题、我会告诉您!

    非常感谢、我从您的评论中了解了很多

    德州仪器(TI)始终支持它的出色功能

    敬礼!