This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29700EVM-610:放电过流保护阈值

Guru**** 2561800 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2, CSD16406Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593900/bq29700evm-610-discharge-over-current-protection-threshold

器件型号:BQ29700EVM-610
主题中讨论的其他器件:BQ29700EVMCSD16301Q2CSD16406Q3

BQ29700EVM 用户指南显示了放电流典型值为1A、最大值为5A。 当我尝试放电电流为2A 的电路时、电路会触发过流保护阈值。 我的应用需要2.0–2.2A 的负载电流。 是否有方法从外部设置过流阈值? 或者我必须更换板载 FET?

谢谢、

洪刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、
    EVM 上的器件是 bq29700SDE、内置 OCD 阈值为100mV。 阈值仅在内部修整。CSD16301Q2 FET 的 Rds-on 为~ 29mS。 V=~ 2A (2 * 29m Ω)~116mV。 因此器件将跳闸。 如果所需的最大放电电流为5A、则 V=5A*39m Ω~ 200mV。 您可能需要订购并试用 d/s 的 bq29708 PP3)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、是否可以更改 BQ29700EVM 板中的 FET 以增大放电电流? CSD16406Q3 FET 的 Rds-on 为7.4m Ω(V = 3A * 2* 7.4 = 45mV)。 bq29708在 DigiKey 中不可用、我可以改用 bq29708吗?

    洪刘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    订购 bq29708将是最快捷的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vish、

    我在 TI 网站上找不到 bq29708dset 的任何订购信息、您确定此器件是否可用(正在量产中)? 您是否认为 bq29732可以是放电电流3A 的替代器件?

    谢谢、

    洪刘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    我建议进入 bq297xx 数据表并找到第3页上显示所有可用器件排列的表。 我是积极的、您会发现一些可以满足您应用需求的产品。 请忽略带有上标(2)的器件、因为这些器件是未发布的器件。

    谢谢

    m