This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:是否可以使用具有堆叠式 bq78930&#39的 bq78350-R1在没有单独的 uC 的情况下支持16节串联电池?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930, BQ78350-R1, BQ34Z100, BQ77905, TIDA-01093, BQ76925, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593443/bq78350-r1-is-it-possible-to-use-the-bq78350-r1-with-stacked-bq78930-s-for-16s-support-without-a-separate-uc

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76200BQ76930BQ34Z100BQ76PL455ABQ77905TIDA-01093BQ76925TIDA-00449

我正在设计需要支持8s 至16s 配置的 BMS。 我想将 bq78350-R1与2个堆叠的 bq76930和 bq76200高侧 FET 驱动器结合使用。 是否有任何使用数量的方法。 2 bq76930 AFE 与 bq78350-R1堆叠? 我不希望有额外的 UC。

如果无法做到这一点、是否有可与 LiFePO4电池和 bq34z100搭配使用的推荐 AFE? 我四处看看没有找到任何东西,但我可能错过了一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    bq78350-R1只能支持一个 bq769x0器件。 我将把帖子移至保护器论坛、以便他们可以推荐支持16S 封装的器件。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    对于16节串联电池、我们可以建议以下几点:

    - bq76PL455A:可堆叠的16S 监控器、需要一个 MCU、并且需要一种监测电流以实现电流保护的方法、因为它只能进行 OV/UV 和 OT
    - bq77905:可堆叠5S 保护器、最高可达20节、不具有平衡功能、且是独立的(即不需要 MCU)
    - bq76930 x2堆叠:将 TIDA-01093与 MCU 配合使用

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    感谢您的回答。 我没有 MCU 代码源代码是否有源代码可处理包括电量监测和保护在内的基础知识、这些基础知识可从 TI 获得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    很遗憾、我们没有下载的代码示例供您使用。 但是、bq76925确实有一些您可以从产品文件夹下载的代码、TIDA-00449在有关如何构建您自己的代码的指南中引用了代码。

    谢谢

    m