This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:采用两个 LM5119的四相运行

Guru**** 2362060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119, TPS40140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635244/lm5119-4-phase-operation-with-two-lm5119s

器件型号:LM5119
主题中讨论的其他器件: TPS40140

您好!

如果我们将外部振荡器用于 LM5119的 RT 输入、并将90°相移时钟输入用于其他 LM5199、我们是否可以将 LM5119用作四相操作?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    我不确定两个 LM5119是否可以用于四相设计。
    您可以考虑使用 TPS40140吗? 它是一款可堆叠控制器。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    感谢你的答复。
    遗憾的是、输入电压要求为60V。
    因此、我们无法使用 TPS40140。

    此致、
    Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji-San、

    我在 E2E 上找到以下帖子。
    看起来是2xLM5119可以用于四相设计。


    e2e.ti.com/.../341974

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱圣、

    感谢您的回复、但我无法访问该链接。
    我收到的消息为"Access Denied (注意:显示此消息的常见原因是该线程已删除)"
    如果您在您提到的链接中共享该信息、我将不胜感激。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji-San、

    下面是该帖子的信息。 您的设计中有什么 Vout?


    LM5119最初不是为四相操作而设计的、但能够在四相操作中运行、但有一些限制。

    主通道中的 COMP 和从通道和从 IC 中的三个 COMP 引脚应连接在一起。
    2.从通道中的三个 FB 引脚应上拉至本地 VCC
    3.要同步两个 IC,应应用90度相移时钟。
    电阻器应连接到 VCC。 这意味着应该禁用断续模式运行。
    5.主侧 IC 上的 TSD/VCCuv/UVshutdown 事件将通过下拉共享 COMP 节点最终关闭所有四个通道。
    6.从侧 IC 上的 TSD/ VCCuV/UVshutdown 事件将在出现故障时关闭 IC。
    所有 UVLO 引脚都应连接在一起。 这意味着四相 UVLO 迟滞电流将为4x20uA。
    8.建议主通道上的 CSS 值要比其他 CSS 电容器大得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    钱圣

    感谢您的支持。
    设计要求为 Vin=48V Vout=14V、Iout=25A。

    此致、
    Ryuji