This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:正确的电缆选择

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596695/bq25890h-proper-cable-selection

器件型号:BQ25890H

我正在尝试了解用于此部件的合适 USB 电缆、以实现更高电流模式。  如果我查看 USB 2.0规范、我会看到 USB 电缆大约为28AWG、如果我在 USB.org 上的 USB 电力输送简介中看到传统电缆限制为1.5A。  

现在、如果我查看此充电器的参考板手册、TI 就会很高兴地使用看起来很标准的 USB 电缆绘制整个3.25A。  您能帮助我了解一下这里要做的是什么吗?  我正在仔细阅读 USB 规范、尝试将其环绕在周围、任何输入都值得赞赏。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    bq25890H 未与 USB PD 连接器完全连接。 您可能需要一个接口芯片来实现与 USB PD 的完全兼容性。 bq25890H 符合 USB BC 1.2规范、包括 USB 2.0/3.0端口以及高达3.25A 输出的5V DCP (非 USB)适配器。 此外、由于主机 I2C 可以写入充电器的 I2C 寄存器来控制 D+/D-线路的电压电平、因此该充电器可以与其他某些高压 DCP (HVDCP)适配器连接、告诉它们将输出电压从5V 提升到9V 或12V、 从而降低输入电流。 如需了解更多详细信息、请访问 www.ti.com/.../slua786。

    也就是说、您可以通过 ILIM 引脚或 I2C 寄存器(称为 INDPM)上的外部电阻器来控制充电器的输入电流。 此外、您还可以设置 VBUS 电压阈值、低于该阈值时、充电器将不会让 VBUS 下降(称为 VINDPM)。 如果这还不足以防止适配器崩溃、则该电荷具有 ICO 功能、该功能将自动回滚输入电流以防止达到 VINDPM。 有关该功能的更多信息、请访问 www.ti.com/.../slva812。

    大多数客户选择的电缆的电阻在最大适配器电流下不允许充电器的输入电压下降到低于 VINDPM 阈值。 VINDPM 阈值应设置得足够高、以防止充电器的降压转换器进入最大占空比。 您可以从 www.ti.com/.../slyt569.pdf 的公式5和 bq25890H 数据表中的充电器 FET 电阻计算该建议值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说它没有与 PD 连接器完全连接时、这是因为它不支持查看 CC 线路?  我曾考虑过在系统中使用 MSP430来检查那里的电压并相应地调整我的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  如果没有 CC 线路、则无法与 USB PD 完全连接。