This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:为 TFT-LCD 和背光寻找 LCD 偏置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS61500, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597015/tps65100-looking-for-a-lcd-bias-for-tft-lcd-and-backlight

器件型号:TPS65100
主题中讨论的其他器件: TPS61500

您好!

我正在寻找 TFT-LCD 偏置 及其背光的解决方案。

输入为3V~12V、我需要+24V (5mA)和-6V (5mA)输出用于 LCD 偏置、~21V (200mA)输出用于背光、因为背光电路是7个串联的 LED。  

 

我更喜欢 使用集成器件、 但被告知 TI 没有适合我的应用的器件、并建议使用 TPS65100和 TPS61500作为背光。 但 TPS65100看起来不像我想要的器件。  我需要一个部件、输入为12V、输出为+24V/5mA 和-6V/5mA、用于 LCD 偏置。

至于背光、我发现 TPS61165 也可以满足我们的需求。  您能就 这些器件选择提供一些建议吗?

 

谢谢、

Carrie  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carrie、您好!

    我不知道集成器件是否满足3至12V 输入电压要求。 如果您可以将输入电压限制在大约5.8V、则 TPS65100仍然非常适合生成24V 和-6V 电压、但不适合生成21V (200mA)电压。
    另一方面、您也可以使用升压转换器生成24V 电压、使用稳压 LDO 为24V 的背光生成21V 电压(在这里、您可以使用 LED 电流调节至) 并使用具有齐纳二极管稳压功能的电荷泵将-6V 电压从升压转换器中输出。

    此致、
    Brigitte