This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:与 BQ34Z100EVM 的 TMS570通信

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597014/bq34z100evm-tms570-communication-with-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432BQ34Z100-G1

您好!

我正在开发 BMS、其中使用了以下 IC。

BQ76PL455 -用于监控和保护

TMS570LS0432 -用于控制保护的微控制器

现在、我想集成电量监测计 BQ34Z100-G1、用于显示电池的 SOC 和 SOH。 但是、BQ34Z100-G1仅支持 I2C 通信、TMS570LS0432支持 UART、SPI 和 CAN。 如何通过具有不同通信协议的这两个 IC 进行通信?

请帮我解决问题。

谢谢

Ritul Shah