This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:BQ2057CSn

Guru**** 2767525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ24070, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632754/bq2057c-bq2057csn

器件型号:BQ2057C
主题中讨论的其他器件:BQ2057BQ24040BQ24070

我使用 BQ2057CSN 锂离子充电器 IC 为3.7V 电池充电,

是我的电路 FYR

为了禁用 TEMP SNS 引脚、我施加 VCC/2电压、电池正在充电

但是、当我的器件中没有主电源且只有电池时、R4电阻器上会出现反向电压、

请检查并更新电路中是否存在任何需要更改或由于发生的 MOSFET 开关行为、

此致

Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jyothi
    我没有看到您的电路是否可以再次将其连接到 POST?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

    请查找随附电路 FYR、

    此致

    Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Jyothi

    bq2057是一款多年前发布的旧器件、我们有多款器件可能满足您的要求。

    BQ24040、BQ24070和 bq24090 -请参阅随附的。

    R4上的反向电压将由反向电流、电池到输入产生。  这可以通过在输入端添加反向阻断二极管来防止、请参阅图4 -二极管 D1。   

    e2e.ti.com/.../6761.select-best-battery-charger-slua667.pdf

    后来的器件在内部集成了导通 FET 和阻断二极管。