This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq78PL114:PowerPumpTM 有源电池平衡技术

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ76PL536A, EMB1428Q, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595774/bq78pl114-powerpumptm-active-cell-balancing-technology

器件型号:bq78PL114
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ34Z100-G1BQ76PL455ABQ76PL536AEMB1499QEMB1428Q


亲爱的朋友,您好。 我希望 BMS 采用功率泵平衡技术。 电池主要放在 BMS 上、由50个 LiFePO4 3.65v 90A (182v 90A)或 4V 90A (200V 90A)组成。 对于我的解决方案、我希望使用 bq78PL114S12和 bq78PL102。 我可以使用这些 IC 芯片(尚未过时、 状态为 NRRD)吗? 您建议在我的解决方案中使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PL114和 PL116器件不能很好地支持 LiFePO4电池。 它们还仅支持高达16S 的电池组配置。 您可以使用 bq34z100-G1电量监测计或 bq34110电量监测计和电压调节来支持200V 电池组。 我将让 AFE 组推荐最佳电池监控器/保护器来支持此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vilen、
    没有支持功率泵平衡的电流监控器。 bq76PL455A 是一款用于电池电压的可堆叠监控器。 它支持通路平衡。 如果需要主动平衡,请参阅16通道主动电池平衡参考设计(www.ti.com/tool/TIDA-00817)。 MCU 可以读取电池电压并控制平衡。 监护仪不提供电流测量和保护或开关控制。 可以从监测计读取电流、添加电路以实现快速电流响应、并根据需要进行切换。
    bq76PL536A 也是具有被动均衡功能的可堆叠电压监控器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息、下次我将认真阅读文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我想 TIDA-00817 (TIDA Shematic 对我来说很困难),如果您对主动平衡有任何想法,请告诉我。 感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于200V-400V 范围内的 LiFePO4充电、请向我推荐 IC。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您,BQ76PL536A 型号好,我可以找到具有主动平衡功能的 BQ76PL536A 原理图,但数据表中没有关于支持主动平衡的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vilen、
    bq76PL536A 直接支持无源平衡。 它可用于测量电池电压以支持主动平衡系统、但不直接控制主动平衡。 它可用于电池测量、代替 TIDA-00817中的 bq76PL455A、但需要更多器件。 指示主动平衡的方框图可能会引起误解。

    我不知道高电压充电设备、充电器论坛可能会提供更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。  您知道吗、我在 bq76PL455A 数据表中看到 、它是用 外部 n-FET 编写的支持无源平衡和使用 EMB1428Q/EMB1499Q 编写的有源平衡是对的吗? 我可以在应用中使用 bq76PL455A 来实现50个及更多电池吗?  我知道 什么监视器不提供电流测量和保护或开关控制。 为此、我可以使用具有 CC/CV 算法的充电控制 IC 的电源。您对此有何看法? 它将与 LiFePO4配合使用? 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vilen、
    右侧显示了使用 bq76PL455A 并具有使用 EMB1428Q 和 EMB1499Q 的有源平衡功能的电路、该电路在 TIDA-00817上进行了演示。
    由于您的应用具有50节电池、bq76PL455A 支持16节电池、因此您需要4节电池少于完整电池数的器件、可能需要2节或模块、每个12节电池、2节电池13节电池。 通过减少电池节数、您可以减少 TIDA-00817示例中的多路复用器数量。 该器件应能够与 LiFePO4电池良好配合使用、确保将多个监控器上未使用的输入拆分、从而满足最小电压。 将电池拆分为16、16、16、2等模块不起作用。
    正确、监控器不包括任何方向的电流测量或保护、请确保根据您的设计进行限制或保护。
    另请注意、这些器件由 MCU 控制、TIDM-TMS570BMS 提供了一个参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池节数可以是48和64 (50个坏示例)。 使用 bq76PL455A 时、系统成本会变得更加昂贵。采用无源方法时成本更低的 bq76PL536A。 我想作出最后决定。感谢您的支持。