This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9076:VIN 运行额定值

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635260/lm9076-vin-operating-ratings

器件型号:LM9076

您好!

D/S 提到的工作输入电压范围= 5.35V 至40V。  这是拼写错误吗?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro、您好!

    我觉得工作输入电压范围不错。 您为什么认为这是一个拼写错误?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢你的答复。

    我相信 LM9076可以支持3.3V 输出电压。 因此、我认为输入范围 shoud 涵盖3.3V + VDOmax。 也是如此。

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro、您好!

    你是对的。 该器件具有两个电压选项。 对于3.3V 输出选项、最小工作输入电压应为3.3V + Vdomax。 我们将在下一个数据表修订版中进行修复。

    非常感谢您的反馈、
    Jason Song