This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00708:低功耗隔离式直流/直流(400/12V)转换器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635766/tida-00708-low-power-isolated-dc-dc-400-12v-converter

器件型号:TIDA-00708

大家好、

我正在寻找具有以下特性的隔离式直流/直流转换器:

输入电压: 270至450V 直流

输出电压:9-15V

输出功率:0 - 10W

(20-100%负载)时效率大于80%

单输出:12V/0.015-1A (隔离式)

安全特性:短路、过载和欠压保护

TI 是否有符合此规格的现成产品?...TIDA-00708是一款出色的参考设计、但我想覆盖稍大的功率范围。

此类直流/直流转换器的预期体积和成本是多少?

提前感谢您。

福音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evangelos:

    感谢您的参与。 您是否看过我们的 TI 电源参考设计库? 如果您访问 www.ti.com/tidesigns 并单击"Search power designs by parameters"、您可以搜索我们的~2、000个经过构建和测试的电源库。

    输入您的参数后、我找到了 PMP8678 、http://www.ti.com/tool/PMP8678?keyMatch=null&tisearch=tidesigns-power、它似乎与您所需的内容相匹配。 这是一种利用低成本 IC 和 BJT 开关的反激式解决方案。 此实现是非隔离式的。 但是、可以通过变压器上的另一个绕组或光耦合器实现隔离。

    我认为总成本将由变压器和高电压电容器决定。 我猜总体解决方案可能会达到~ 10美元左右。 这只是一个球场的估计值。

    谢谢、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 隔离是一项重要要求、因此我必须选择另一个绕组。 但是、PMP8678非常接近我的规格。

    我看到、当达到最大电流时、转换器充当电流源。 是否可以增加输出电容值并具有瞬态负载响应? 例如,要使设计能够在5ms 内提供2-3A @ 12V 的电流?

    此外,我能否使用自己的变压器配置 PMP8678反激式解决方案的设计,并从 TI 订购多个器件?
    购买流程如何?...如果这些问题与您无关、但我在论坛中是新手、请原谅我。

    提前感谢您。

    此致、
    福音
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evangelos:

    当然、您可以增大输出电容以支持瞬态事件期间的保持。 在启动和瞬态事件期间、电源将充当您提到的电流源。 在发生这些事件期间、请注意 FET 和变压器的热性能、因为您将进行电流限制。

    我们无法提供 PMP8678。 但是、可以在线获取光绘文件。 您可以从 TI 网上商店 https://store.ti.com/default.aspx 订购 UCC28720和 TPS560200样片

    Ryan