This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:告知电池状态

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51021, BQ51013B, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593590/bq51013b-communicate-battery-status

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ51013BQ51021BQ500212ABQ27542-G1

您好!

我是最后一年的本科生。

我们正在尝试为植入式设备构建无线充电器。 电力和充电部件的传输几乎已经完成。 现在、我们重点关注将电池状态传达到表面。 在 BQ51013中、有反向散射通信模式、但用户不能随意使用。 通过此 IC 传输用户数据的可能性。 如果不是、则是具有备用通信通道的任何 WPC IC。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kasun
    bq51013B 没有 RX 到 TX 数据传输。 bq51021的另一个器件具有可用于数据传输的 I2C 总线功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    非常感谢您指导我完成正确的 Rx IC。 您能不能建议使用能够接收专有数据包数据的 TX IC、以及根据接收到的数据包获取输出的方法。   
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解一下支持专有数据包的 bq500212A。

    I2C 文档:

    http://www.ti.com/lit/an/slua761/slua761.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    非常感谢您的指导。 我希望使用 bq27542-G1电池电量监测计来确定 SOC。 然后通过 I2C 通信将 SOC 数据写入 bq51021的寄存器。 您认为这是可能的事情吗? 如果是、您可以建议将器件用作 I2C 通信的主器件。 我想减小尺寸。 因此、我希望主器件尽可能小。
    谢谢你。