This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:用于测试充电的 BQ40Z50EVM-561 4S1P、即使没有输出电流、bqStudio 也能接收数据?

Guru**** 2407670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50EVM-561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630243/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561-4s1p-to-test-charge-even-no-output-current-but-bqstudio-can-receiver-data

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的:

我们的客户使用 BQ40Z50EVM-561 4S1P 来测试充电、即使没有输出电流、bqStudio 也可以接收数据。

`s 尝试将1N 电芯表连接到 GND、它可以解决问题、但我们发现 PC 端的第一个电芯无法读取电压数据...

附加的文件是记录数据和功能方框图。

 

如有、请告知我。

 

谢谢、

 

 此致、

 

劳伦斯。  

 

e2e.ti.com/.../no-output-current--0A-_2D00_-1.xlsx

 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Lawrence
    我不确定我是否清楚地了解问题所在、但如果投诉是您无法看到任何电流、原因是您从日志文件中关闭了 FET。 您需要发送 FET 启用命令(0x22)以打开 FET。
    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我使用 bq40z50EVM-561测量4S1P 锂离子电池组、详情如下:

    问题1:
    当输出电流为零时、但 bqStudio 可以接收电流数据、电流接近50~200mA。
    尝试将"1N 节点"连接到 GND、但这是无用的。

    问题2:
    bqStudio 只能读取一个电池电压、但我可以通过仪表测量 EVM 上的实际电压、
    然后、当我发送 FET 使能命令(0x22)时、我打开了 FET、但它仍然无用。

    祝你一切顺利、
    Freddie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Freddie、

    您能否按照 EVM 用户指南中的说明逐步设置 EVM。当您验证了快速入门指南中所示的工作方式后、可以尝试为1配置电池

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    真正的事情是在4S1P 电池组中、我失去了"电池4电压"、  

    这让我感到困惑...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Freddie、
    您是否为4节电池组配置了监测计数据闪存中的电池节数? 如果您配置为在序列中使用3节电池、则不会测量第四节电池。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    我没有配置任何内容、即使我使用了新的 bq40z50EVM 板、

    情况 是一样的、仍然无法测量第四个电池电压。

    (PC 侧第四个电压为“0V”,电池组侧第四个电压为“3.89V”)

    如何解决此问题?  谢谢!

    谢谢!

    Freddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Freddie、
    该监测计默认配置为测量3节电池。 您需要将其配置为4节电池、这正是我试图告诉您的。 您需要在 DA 配置中设置 CC1和 cC0标志、然后为器件发出 RESET 命令(0x41)以测量第4个电池。

    谢谢
    Onyx