This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2660:是否可以为 C1和 C2使用陶瓷电容器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596709/lm2660-is-it-possible-to-use-ceramic-cap-for-c1-and-c2

器件型号:LM2660

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LM2660并有疑问。

请给出建议。

问题

根据数据表、C1和 C2的电容描述为电容、OS Con 和钽。

是否可以使用陶瓷电容器?

如果可能、我想知道如何使用。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用陶瓷电容器、但最终可能需要更高的电容值、需要多个陶瓷电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我已将您的答案发送给客户。

    陶瓷电容器是可用的、但必须在不同条件下多次使用。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一